DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Laitteen poistaminen Wiser-järjestelmästä

Voit poistaa laitteen laiteluettelosta Wiser-sovelluksen avulla.
  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet ja valitse poistettava ryhmätermostaatti.
  2. Näytä lisätietoja napauttamalla .
  3. Napauta Poista laite -painiketta (A) ja valitse Vahvista.
    HUOMAUTUS: Asetusparametrit säilytetään, kun termostaatti poistetaan Wiser-järjestelmästä.
    EHDOTUS:
    • Voit poistaa laitteen napauttamalla ja pitämällä yksittäistä termostaattia painettuna pääsivulla.

    • Saat lisätietoja napauttamalla yksittäisessä termostaatissa ja napauttamalla sitten Poista laite laitteen poistamiseksi.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.