DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Laitehistorian tarkastaminen

Sovelluksen avulla voit valvoa lämpötilan muutoksia avaamalla laitehistorian.
Ryhmätermostaattien laitehistorian tarkasteleminen:
  1. Napsauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Termostaatti.
  2. Napsauta laitteen ohjauspaneelisivulla Historia-kohtaa.
  3. Historia-sivulla näkyvät muutokset Päivän (A), Viikon (B), Kuukauden (C) tai Vuoden (D) näkymässä.

    HUOMAUTUS: Lämpötila- ja energiavälilehdet ovat saatavilla esimäärityksille P4, P5, P6 ja P8.
    Esimäärityksille P1, P2, P3 ja P7 vain lämpötilavälilehti on näkyvissä ja P9:lle vain energiavälilehti on näkyvissä.

    HUOMAUTUS: Voit mukauttaa päivämäärää, viikkoa, kuukautta tai vuotta painikkeilla ◄ ► (E).
    Vaihtoehtoisesti voit tarkistaa yksittäisten termostaattien laitehistorian siirtymällä kohtaan Pääsivu > Kaikki laitteet > Termostaatti > Historia.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.