DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Laiteparin muodostus automaattisen skannauksen avulla

Laitteen pariliitos automaattisen skannauksen avulla havaitsee laitteen automaattisesti, kun se on kytketty päälle.
  1. Napauta Pääsivulla +.
  2. Napauta Automaattinen skannaus > Vahvista.
  3. Salli luvat Käyttää sijaintia ja Wi-Fiä laitteen skannaukseen ja napauta Aloita skannaus.
    HUOMAUTUS: Jos käytössä on useita keskusyksiköitä, suorita vaihe 4 tai siirry vaiheeseen 5.
  4. Napauta Valitse keskusyksikkö -painiketta ja valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  5. Paina pitkään O-painiketta, kunnes Jn tulee näyttöön, ja vapauta sitten painike pariliitoksen muodostuksen aloittamiseksi.
    HUOMAUTUS: Jos laitepari on jo muodostettu termostaatin kanssa ja haluat muuttaa esiasetettua tilaa nykyisen pariliitoksen muodostusprosessin aikana, sinun on tehtävä tehdasasetusten palautus. Muussa tapauksessa termostaatti yhdistetään edellisen esiasetetun tilan kanssa. Katso laitteen nollaaminen.
    EHDOTUS: Jos haluat yhdistää useita laitteita kerralla, suorita vaihe 5 jokaisessa laitteessa ja odota muutama sekunti.
  6. Odota muutama sekunti, kunnes laitehaku on päättynyt. Napauta sitten Seuraava (A) ja valitse Termostaatti 16 A.
  7. Kun laiteparin muodostus on onnistunut, kohdista huone asetusten käyttöönottamiseksi ja napauta Valmis.
    HUOMAUTUS:
    • Huoneen kohdistaminen luo ryhmän termostaattien ohjausta varten. Lisätietoja on kohdassa Laitteen käyttö.

    • Katso lisätietoja kohdasta Laitteen sijainnin muuttaminen, kun haluat määrittää huoneen termostaatille, jos et määrittänyt huonetta vaiheessa 7.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.