DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Huonelämpötilan asettaminen sovelluksella

Wiser-sovelluksen avulla voit ohjata huonelämpötilaa.

HUOMAUTUS: Voit säätää huonelämpötilaa vain ryhmätermostaatin ohjauspaneelin kautta.

  1. Napsauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Termostaatti.

  2. Ohjauspaneelisivulla voit säätää lämpötilaa (A) jommallakummalla seuraavista tavoista:

    – Aseta lämpötilan ohjearvo napauttamalla +- tai -merkkiä.

    – Aseta lämpötilan ohjearvo vetämällä liukupalkkia ylös/alas.

    HUOMAUTUS:
    • Termostaatin ohjearvon lämpötila-alue on 4~30 °C esimääritetyille P1–P6 ja 10~40 °C esimääritetyille P7– P8.

    • Jokainen ”+/-”-painikkeen napautus suurentaa tai pienentää ohjearvolämpötilaa 0,5 °C.

    EHDOTUS: Napauttamalla voidaan määrittää tehostuksen aika ja kytkeä se pois päältä.

Lämmitystila: Kun termostaatti on lämmitystilassa, Wiser-sovelluksessa näkyy liekkikuvake.

HUOMAUTUS:
  • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (ohjearvo) alhaisempi, joten lämmitys on päällä.
  • osoittaa, että huonelämpötila on haluttua lämpötilaa (ohjearvo) korkeampi, joten lämmitys ei ole päällä.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.