DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Aikataulun luominen

Aikataulusi ohjaa lämmitysjärjestelmää täydellisesti ja se käynnistyy aikataulusi mukaan. Kun aikataulu on asetettu, järjestelmä noudattaa aktiivista aikataulua. Voit luoda tai muokata aikatauluja milloin tahansa.
Aikataulun luominen:
  1. Napsauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Termostaatti.
  2. Lisää aikataulu napauttamalla Aikataulu > Lisää aikataulu.
  3. Aseta aika (A).
  4. Napauta Toista (B) ja valitse päivät, joille haluat määrittää aikataulun.
  5. Napauta Huomautus -painiketta (C), kirjoita huomautus ja napauta Vahvista.
  6. Kytke aikataulun Ilmoitus päälle napauttamalla vaihtokytkintä (D). Sovellus lähettää ilmoituksen, että ajoitettu tehtävä suoritetaan aikataulun mukaisesti.
  7. Voit säätää ajoitetun ajan lämpötilaa (E) Termostaatti-osiossa.
  8. Napauta Tallenna.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.