DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Yksittäisen termostaatin näkyvyyden käyttöönottaminen pääsivulla

Yksittäiset termostaatit eivät oletusarvoisesti näy pääsivulla. Sovelluksella voit muuttaa oletusasetuksia näkyvyyden säätämiseksi mieltymystesi mukaan.
  1. Napsauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Termostaatti.
  2. Näytä lisätietoja napauttamalla .
  3. Napauta vaihtokytkintä (A) ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä asetuksen Näytä yksittäinen termostaatti pääsivulla.
    HUOMAUTUS:
    • Kun asetus on käytössä, yksittäinen termostaatti näkyy pääsivulla, ja asetuksen poistaminen käytöstä piilottaa yksittäisen termostaatin pääsivulta.

    • Napauttamalla avautuu yksittäisen termostaatin ohjauspaneelissa lisävalikko, jossa voit päivittää laiteohjelmiston ja poistaa laitteen järjestelmästä.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.