DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Vianmääritys

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Termostaatti on offline-tilassa.

  • Termostaatissa ei ole virta päällä.

  • Termostaatti ei ole enää keskusyksikön signaalin kantaman sisäpuolella.

  • Kytke termostaatti päälle ja pois päältä.

  • Siirrä Wiser keskusyksikkö lähemmäs termostaattia.

Ei voi liittyä Wiser keskusyksikköön (punainen LED vilkkuu)

Heikko signaali Wiser keskusyksikön ja termostaatin välillä.

Laitteissa ei ole virtaa (termostaatti/Wiser keskusyksikkö/Wi-Fi®-verkko).

  • Liitä termostaatti sovellukseen uudelleen.

  • Kytke laitteisiin virta (termostaatti/Wiser keskusyksikkö/Wi-Fi®-verkko).

Huonelämpötilaa ei voida asettaa sovelluksella.

Wiser keskusyksikön signaali on heikko tai sitä ei ole yhdistetty Wi-Fi®-verkkoon.

Tarkista Wi-Fi®-signaali.

Tila Käyttäjän toiminta Kuvaus
Etsi ja sokea
Kun käyttäjä painaa ja pitää O-painiketta painettuna > 8 sekuntia, Fb-LED näkyy termostaatin matriisinäytössä.
Se on Zigbee-toiminto, voidaan ohittaa.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.