DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Esimerkki toiminnosta

Tässä esitellään, miten luodaan toiminto termostaatin ohjearvon kytkemiseksi päälle 20 °C:seen, kun ulkolämpötila on alle 15 °C.
  1. Luo toiminto kohdasta Toiminto > +.
  2. Napauta Muokkaa nimeä , kirjoita automaation nimi ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita toimintoa vastaavan kansikuvan napauttamalla .
  3. Napauta Lisää ehto > Kun sää muuttuu > Ulkolämpötila.
  4. Valitse ulkolämpötilan arvo (A), ehto (B) ja napauta Seuraava.
    EHDOTUS: Voit asettaa ulkolämpötilan arvoksi 15 °C ja ehdoksi < (pienempi kuin).
  5. Napauta Lisää tehtävä > Käynnistä laite ja valitse Termostaatit.
  6. Napauta Termostaatin asetuspiste ja aseta lämpötilaksi 20 °C (C).

  7. Valitse Toiminnon asetukset -sivulla Tallenna.
    Kun toiminto on tallennettu, se näkyy Toiminto-välilehdessä. Voit ottaa toiminnon käyttöön napauttamalla vaihtokytkintä.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.