DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Laitteen esimäärittäminen

Voit esiasettaa termostaatin ensimmäisellä käynnistyskerralla tai heti tehdasasetusten palauttamisen jälkeen. Termostaatti edellyttää esimääritysten valintaa, jotta asetukset voidaan esikonfiguroida sen perusteella, mitä termostaatti suoraan ohjaa. Siten termostaatti toimii oikein sille tarkoitetussa käyttötapauksessa. Esimääritysten valinta on manuaalinen prosessi, ja kaikissa esimäärityksissä käytetään PI*-ohjausalgoritmia, joka tuottaa erittäin vakaita tuloksia.

*PI-ohjain (proportionaalinen ja integraalinen) on ohjausjärjestelmissä yleisesti käytetty menetelmä, jolla korjataan virheitä komento-ohjearvon ja tietyn tyyppiseen palautteeseen perustuvan todellisen arvon välillä.

Voit valita yhden esimääritetyn konfiguroinnin:

Esimääritys Konfigurointi Ohjauksen tyyppi/asetusarvoalue Sykliaika* (min)
P1 Lämpöpumppu/öljykattila Huoneen ohjaus
4~30 °C
20
P2 Vesikiertoinen patteri / kaasukattila 10
P3 Vesikiertoinen lattialämmitys 10
P4 Sähkölämpöpatteri 10
P5 Sähkötoiminen lattialämmitys (ilman lattian rajoja) 10
P6 Sähkötoiminen lattialämmitys (lattian rajoilla) 10
P7 Veskiertoinen lattialämmitys Lattian ohjaus
10~40 °C
10
P8 Sähkötoiminen lattialämmitys 10
P9 PWM-säädintila (näytetty lähtö perustuu prosenttiosuuteen) Lattian ohjaus
0~10 °C (0~100 %)
30

**Sykliaika: Tämä asetus määrittää lähtöreleen jokaisen käytössä/ei käytössä ‑syklin pituuden. Syklin aikana releen syklin välinen aika perustuu kysynnän ohjearvoon. Pidempi sykliaika voi olla sopivampi hitaille lämmityspinnoille, kuten betonilattialle. Lyhyt sykliaika olla sopivampi nopeille lämmityspinnoille, kuten sähkökäyttöisille paneelilämmittimille.

Alkuperäinen esimääritetty konfigurointi (oletus)

Kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran tai heti tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, oletusarvoisesti P5 vilkkuu matriisin LED-valoissa, jos ulkoista anturia ei ole kytketty, tai P8, jos ulkoinen anturi on kytketty.

Esimääritetyn arvon muuttaminen

Jos haluat muokata esimääritettyä arvoa oletusarvosta, paina samanaikaisesti O- ja +-painikkeita 10 sekunnin ajan siirtyäksesi lisäasetusten valikkoon. Paina sitten termostaatin +-painiketta, se kasvattaa esimääritettyä arvoa yhdellä arvolla. Kun -painiketta painetaan, se pienentää esimääritettyä arvoa yhdellä arvolla.

Esimerkiksi, kun +-painiketta painetaan, esimääritetystä P1:stä tulee P2, ja kun jatketaan painamalla +-painiketta, esimääritys vaihtuu kohtaan P3, P4...P9.


Vastaavasti, kun -painiketta painetaan, esimääritetty P9 muuttuu P8:ksi. Kun jatketaan -painikkeen painamista, esimääritetty muuttuu kohtaan P7, P6...P1.

Esimäärityksen vahvistaminen
Valitse tarpeita vastaava esimääritys +/--painikkeiden avulla, ja vahvista valinta pitämällä painettuna O-painiketta > 1 s.

Esimerkiksi P1 vahvistetaan.

  • Sykliaika: 20 min

  • Venttiilin suojaus: Pois

Jos esimääritetyksi arvoksi on valittu P6, P7 tai P8 ja termostaatti on yhdistetty ulkoiseen lattia-anturiin, sinun on asetettava tunnistimen tyyppi. Katso lisätietoja kohdasta manuaaliset anturiasetukset.
HUOMAUTUS: Jos haluat muuttaa tai muokata esimääritystä tai anturiasetusta termostaatin määrityksen jälkeen, paina O- ja +-painikkeita samanaikaisesti siirtyäksesi esimäärityksen valintaan ja jatkaaksesi prosessia.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.