DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Toiminnon luominen

Toiminnon avulla voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka tehdään yleensä yhdessä, käynnistetään automaattisesti tai aikataulun mukaisesti. Wiser-sovelluksen avulla voit luoda toimintoja tarpeidesi mukaan.
  1. Napauta Pääsivulla .
  2. Luo toiminto kohdasta Toiminto > +.
  3. Napauta Muokkaa nimeä ja anna toiminnon nimi (A), ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita toimintoa vastaavan kansikuvan napauttamalla .
  4. Napauta Mikä tahansa ehto täyttyy -kohtaa, kun haluat valita ehdon tyypin (B):
    • Kaikki ehdot täyttyvät - Automaatio käynnistyy, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    • Mikä tahansa ehto täyttyy - Automaatio käynnistyy, kun vähintään yksi ehto täyttyy.
  5. Avaa liukuvalikko napauttamalla Lisää ehto -painiketta.
  6. Voit tehdä Lisää ehto -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (C):
    • Kun sää muuttuu – valitse eri sääasetukset.
    • Aikataulu – aseta aika ja päivä.
    • Kun laitteen tila muuttuu – valitse laite ja sen toiminto.
    Huomautus: Voit lisätä yhden tai useita ehtoja käyttämällä .
  7. Napauta Kun laitteen tila muuttuu > Termostaatit ja valitse yksi tai useampi toiminto.
    • Nykyinen lämpötila – valitse lämpötila (D).
    • Lämmityksen tila – valitse termostaatin tila, Päällä tai Pois päältä (E).
  8. Avaa liukuvalikko napauttamalla Lisää tehtävä ‑painiketta.
  9. Voit tehdä Lisää tehtävä -valikossa jonkin tai kaikki seuraavista toimenpiteistä (F):
    • Käynnistä laite – valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
    • Tilanne tai toiminto - Valitse tilanne, jonka haluat käynnistää, tai valitse toiminto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
    • Lähetä ilmoitus - ota ilmoitus käyttöön automaatiota varten.
    • Viive – aseta viiveaika.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .

  10. Napauta Voimassaoloaika-painiketta, kun haluat määrittää toiminnon aikavälin. Voit valita minkä tahansa seuraavista (G) ja napauttaa Seuraava:
    • Koko päivä – 24 tuntia.
    • Päiväaika – auringonnoususta auringonlaskuun.
    • – auringonlaskusta auringonnousuun.
    • Mukautettu – käyttäjän määrittämä ajanjakso.

  11. Kun kaikki toimenpiteet ja ehdot on asetettu, valitse Tallenna.
    Kun toiminto on tallennettu, se näkyy Toiminto-välilehdellä. Voit ottaa toiminnon käyttöön napauttamalla vaihtokytkintä.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.