DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Tehostustilan asettaminen manuaalisesti

Voit ottaa tehostustilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä manuaalisesti.
Kun se on käytössä, lämpötila nousee 2 °C:eella lämpötilan ohjaustiloissa (P1–P8) ja +2 °C:tta säädintilassa (P9) ohjearvon yli.

Tehostustilan ottaminen käyttöön:

  1. Siirry tehostustilaan painamalla O-painiketta kerran.


    +1 vilkkuu termostaatin matriisinäytöllä.
  2. Siirry +/--painikkeiden avulla tehostustuntien +1+3 välillä.

    Tehostustuntien valinnan jälkeen termostaatti tallentaa tiedot ja poistuu tehostustilasta, jos laitetta ei käytetä viiteen sekuntiin.

Esimerkki:
Jos nykyinen ohjearvo on 12 ºC ja tehostustila otetaan käyttöön valitsemalla +3.
Tehostustila asettaa ohjearvolämpötilan14 ºC:seen seuraavan kolmen tunnin ajaksi. Kolmen tunnin kuluttua ohjearvo palaa arvoon 12 °C.


Tehostustilan poistaminen käytöstä:

  1. Paina O-painiketta kerran.
    +1 vilkkuu termostaatin matriisinäytöllä.

  2. Paina +-painiketta, jotta termostaatin näytöllä näkyy – – (tehostuksen peruutus).

    Tehostuksen peruutuksen valinnan jälkeen termostaatti tallentaa tiedot ja poistuu tehostustilasta, jos laitetta ei käytetä viiteen sekuntiin.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.