DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Tehostustilan käyttäminen

Tehostustilan avulla ohjearvo suurenee 2 ºC huonelämpötilan asetusarvosta.
  1. Napsauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Termostaatti.
  2. Napauta laitteen ohjauspaneelisivulta .
  3. Valitse liukuvalikosta Tehostuksen kesto (A) ja napsauta Tallenna.
    HUOMAUTUS:
    • Tehostuksen keston oletusarvona on 1 tunti.

    • Ohjearvon muuttaminen tehostustilan aikana peruuttaa sovelluksen tehostustilan

    • Tehostustila pysähtyy automaattisesti, kun tehostuksen kesto on päättynyt.

    • Jos nykyinen lämpötila on 28,5–29,5 ºC (P1–P6:lle) tai 38,5–39,5 °C (P7–P8:lle), tehostustila asettaa lämpötilan enimmäislämpötilaan.

  4. Voit poistaa tehostetilan käytöstä manuaalisesti siirtymällä ohjauspaneelin sivulle ja napauttamalla .
  5. Valitse liukuvalikosta Pois päältä (B) ja napauta Tallenna.

    HUOMAUTUS: Aikalaskurin päästessä nollaan, tehostus pysähtyy automaattisesti. Jos tehostusominaisuus on otettu käyttöön ja jos jakson aikana on vähintään yksi tai useampi aikataulutettu tilanne/toiminto, järjestelmä keskeyttää senhetkisen tehostustoiminnon välittömästi ja suorittaa uudet toiminnot (uudella toiminnolla on aina korkeampi prioriteetti kuin nykyisellä toiminnolla).
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.