DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WSE-00

Venttiilin suojausasetukset

Vesikiertoinen lattialämmitys ja kattilaliitännät tarvitsevat venttiilejä ja suojatoiminnon, kun taas sähkötoiminen lattialämmitys ei käytä venttiileitä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää vain vesikiertoisissa sovelluksissa.

Venttiilin suojaus

Venttiilin suojaus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä napauttamalla painiketta (A) venttiiliin suoja-asetuksessa.

HUOMAUTUS: Aktivoi lähtö kahden viikon välein venttiilin kalkkiutumisen estämiseksi. Se tukee vain Ota käyttöön / Poista käytöstä ‑ominaisuutta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?