Acerca do dispositivo
PowerTag E (a seguir designado PowerTag) é um sensor de energia de comunicação sem fios compacto, robusto e fácil de instalar. É utilizado em conjunto com o Gateway/Concentrador recolher informações de cada circuito equipado para identificar o consumo de energia de cada carga ligada. Foi concebido especificamente para gerir o consumo de energia em instalações residenciais novas e já existentes. Monitoriza e mede a energia e a potência em tempo real, fornecendo também uma visibilidade completa da transferência de energia entre a fonte de alimentação e as cargas.
Funcionalidades do PowerTag:
-
Facilmente montado com a posição superior ou inferior diretamente no disjuntor.
-
Mede o consumo de energia e a potência em tempo real.
-
Envia notificações e alarmes em tempo real para a aplicação Wiser, caso o limite de consumo definido pelo utilizador na automatização seja excedido.
Vantagens do PowerTag:
-
Fácil acessibilidade e a instalação mais rápida.
-
Classe energética 1: medição precisa.
-
Compacto e económico.