DUG_PowerTagE_WSE-04

Adicionar horário à taxa de tarifa

Deve adicionar um período de tempo agendado para o qual estará ativa uma taxa de tarifa.
  1. Toque em Adicionar um horário na página Eletricidade.
  2. Introduza um Nome (A) do horário.
  3. Selecione o número de Dias (B).
  4. Toque em Hora de início e Hora de conclusão para definir o período de tempo (C).
  5. Toque em Taxa (D) e selecione o tipo de taxa (taxa fixa ou de pico).
  6. Toque em Definir para guardar o horário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?