DUG_PowerTagE_WSE-04

Emparelhar o dispositivo com procura automática

O emparelhamento do dispositivo com procura automática deteta automaticamente o dispositivo quando o dispositivo correspondente está ligado.
  1. Na página Principal, toque em + > Procura automática > Confirmar.
  2. Ative as permissões para Aceder à localização e Wi-Fi para analisar o dispositivo e toque em Iniciar análise.
    NOTA: Se tiver vários hubs, execute o Passo 3 ou avance para o Passo 4.
  3. Toque Selecionar hub e selecione o Hub Wiser a partir do menu deslizante.
    Aguarde alguns segundos até a procura do dispositivo estar concluída.
  4. Toque em Seguinte e selecione PowerTag.

  5. Toque em Concluído para o menu deslizante.

    NOTA: Toque em para mudar o nome do PowerTag.
  6. Na página de configuração, selecione o PowerTag da lista para configurar.
  7. Toque em Atualizar para atualizar para a versão mais recente e desbloquear as respetivas funcionalidades.
    NOTA: Por predefinição, os dois primeiros passos serão concluídos para novos utilizadores.

  8. Quando todos os passos de atualização estiverem concluídos, receberá uma notificação pop-up. Toque Confirmar para abrir a página de definições.
  9. Na página de definições toque em  (A) para selecionar o tipo.
  10. Selecione o tipo da lista com base na utilização e no eletrodoméstico, a seguir toque em Confirmar.
    IMPORTANTE: É obrigatório configurar um PowerTag como Grelha na principal entrada da casa.
  11. Toque em Nome (B), introduza o nome e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Não é possível adicionar o mesmo nome duas vezes e utilizar o nome Rede.
    Por predefinição, o nome será retirado do tipo selecionado.
  12. Na página de definição, toque em Guardar > Confirmar > OK.na notificação de pop-up.
    NOTA: Depois de configurado, deixará de poder alterar o tipo de carga que está a monitorizar.
    Para monitorar outro tipo de carga no futuro, é necessário remover e reconfigurar o PowerTag.
  13. Uma vez PowerTag são configurados, toque Concluído.

    Após o emparelhamento bem sucedido, o PowerTag aparecerá no ecrã inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?