DUG_PowerTagE_WSE-04

Emparelhar manualmente o dispositivo

Para emparelhar o dispositivo manualmente:
  1. Na página Principal, toque +.
  2. Toque , selecione o necessário Wiser Hub no menu deslizante.
  3. Selecione uma opção para adicionar o dispositivo (A):
    • Adicionar Dispositivo com Código de Instalação
    • Adicionar Dispositivo sem Código de Instalação

    SUGESTÃO: Recomenda-se adicionar o dispositivo com o código de instalação.
  4. Para emparelhar o dispositivo com o código de instalação, toque em Adicionar Dispositivo com Código de Instalação para visualizar o menu deslizante. Selecione uma das opções (B):
    • Digitalizar código de instalação: Pode digitalizar o dispositivo para o código de instalação.

      Posicione a sua câmara para digitalizar o código QR ou o código de barras disponível no PowerTag.

    • Introduzir o código de instalação manualmente: pode introduzir manualmente o código de instalação no dispositivo.

    Após adicionar o dispositivo com o Código de Instalação, avance para o Passo 6.
  5. Para emparelhar o dispositivo sem o código de instalação, toque em Adicionar dispositivo sem o código de instalação.
  6. Selecione Confirmar que o LED está a piscar a âmbar > Iniciar configuração (C).

    NOTA: O PowerTag tem de estar ligado ao disjuntor e ligado à corrente.

  7. Aguarde alguns minutos até a aplicação ligar-se ao seu PowerTag.
    Uma vez PowerTag é adicionado, tocar Concluído.
  8. Na página de configuração, toque no PowerTag para configurar.
  9. Toque em Atualizar para atualizar para a versão mais recente e desbloquear as respetivas funcionalidades.
    NOTA: Por predefinição, os dois primeiros passos serão concluídos para novos utilizadores.

  10. Quando todos os passos de atualização estiverem concluídos, receberá uma notificação pop-up. Toque Confirmar para abrir a página de definições.
  11. Na página de definições toque em  (D) para selecionar o tipo.
  12. Selecione o tipo da lista com base na utilização e no eletrodoméstico, a seguir toque em Confirmar.
    IMPORTANTE: É obrigatório configurar um PowerTag como Grelha na principal entrada da casa.
  13. Toque em Nome (E), introduza o nome e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Não é possível adicionar o mesmo nome duas vezes e utilizar o nome Rede.
    Por predefinição, o nome será retirado do tipo selecionado.
  14. Na página de definição, toque em Guardar > Confirmar > OK.na notificação de pop-up.
    NOTA: Depois de configurado, deixará de poder alterar o tipo de carga que está a monitorizar.
    Para monitorar outro tipo de carga no futuro, é necessário remover e reconfigurar o PowerTag.
  15. Uma vez PowerTag são configurados, toque Concluído.

    Após o emparelhamento bem sucedido, o PowerTag aparecerá no ecrã inicial.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?