DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Creación de un momento

Siga estos pasos para crear un momento:
  1. En la página Inicio, puntee .
  2. Vaya a Momento > icono + para crear un momento.
  3. Pulse Editar nombre, introduzca el nombre del grupo (A) y pulse Guardar.
    CONSEJO: Puede elegir la imagen de portada que representa su momento pulsando .

  4. En la sección Acción, pulse en Añadir tarea (B) para abrir el menú emergente.
  5. En el menú Añadir tarea, puede realizar una o todas las acciones siguientes (C):
    • Ejecutar el dispositivo: seleccione los dispositivos que desee en un momento.
    • Retraso: ajuste el tiempo de retraso.
    NOTA: Puede agregar una o más acciones usando .

  6. Pulse en Ejecutar el dispositivo y seleccione los dispositivos y la función que desee añadir y pulse en Siguiente.
    EJEMPLO: Si desea abrir una persiana, pulse Interruptor de persiana > Control > Abrir y pulse en Guardar.
  7. Una vez establecidas todas las acciones, pulse en Guardar.
    SUGERENCIA: También puede navegar hasta Interruptor inalámbrico > Tecla superior derecha > Momento y pulsar en el icono + para crear un momento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?