DUG_SysM/SysD_FLS_WSE-02

Datos técnicos

Pila

CR2032

Vida útil de la pila

hasta 5 años (en función de la frecuencia de uso y la calidad de la pila)

Clasificación IP

IP20

Frecuencia de funcionamiento

de 2405 a 2480 MHz

Potencia de radiofrecuencia transmitida máx.

<10 mW

Rango

100 m espacio abierto

Temperatura de servicio

de -5°C a 55°C

Humedad relativa

del 5 % al 95 %

Protocolo de comunicación

Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?