DUG_PowerTag-E_WH-10

Hauptgerät koppeln

So koppeln Sie das Hauptgerät:
  1. Tippen Sie im Startbildschirm auf  .
  2. Tippen Sie auf Geräte >  >  Energie.
  3. Wählen Sie PowerTag-Energie- (A).
    VORSCHLAG: Sie können auch navigieren, indem Sie auf Kontrolle > > Energie > PowerTag Energie tippen.
    HINWEIS: Den Benutzern in den nordischen Ländern und Belgien steht nur die Registerkarte Energie zur Verfügung.
  4. Die Seite Geräteerkennung sucht eine Minute lang nach verfügbaren PowerTags.
  5. Wenn mehr als ein PowerTag verfügbar ist, wählen Sie einen davon aus (B).
  6. Tippen Sie auf der Seite Gerätekonfiguration auf Identifizieren, um den Haupt-PowerTag zu erkennen. Dabei handelt es sich um den Netz PowerTag, der die Hauptzuleitung misst.
    Ein Benachrichtigungsfenster wird angezeigt und die Status-LED auf dem PowerTag blinkt schnell grün.

  7. Tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf OK, wenn Sie die Identifizierung des PowerTags abgeschlossen haben.
  8. Tippen Sie auf (C), um dem Haupt-PowerTag eine Kennzeichnung zuzuweisen.
    Die Kennzeichnungsliste wird auf der Seite Typ angezeigt.
  9. Wählen Sie einen Kennzeichnungstyp (D) aus und tippen Sie auf Speichern (E).
    HINWEIS: Es wird empfohlen, den Typ Netz als Kennzeichnung für den Haupt-PowerTag zu wählen.
    Wenn der Typ Netz ausgewählt ist, wird standardmäßig der Name Hauptzuleitung zugewiesen.
  10. Tippen Sie auf (F) und wählen Sie Ja/Nein, wenn Solarmodule installiert sind.
    Die Stromrichtung wird automatisch aktiviert (H).
  11. Stellen Sie das Netz-/Vertragslimit (G) ein.
    HINWEIS: Das Netz-/Vertragslimit ist die maximal zulässige Netzleistung in Ihrem Vertrag. Sie trägt dazu bei, eine Stromabschaltung zu verhindern, indem Verbraucher abgeschaltet werden, um den Stromverbrauch unter einem definierten Grenzwert zu halten. Standardmäßig wird das Netz-/Vertragslimit in kVA gemessen.

    Wählen Sie Ihr Netz-/Vertragslimit (kVA/A/kW) aus dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf und geben Sie einen Wert über die Wähltastatur entsprechend Ihrem Land ein. Die folgende Tabelle enthält die Standardwerte im Bereich:

    Land

    Standardwert

    Bereich

    Frankreich

    36 kVA

    1-42 kVA

    Deutschland

    60 A

    15-160 A

    Spanien

    15 kW

    1-42 kW

    Belgien

    40 A

    15-160 A

    Schweden

    20 A

    16-63 A

    Finnland

    20 A

    16-63 A

    Dänemark

    25 A

    25-35 A

    WICHTIG: Sie können keinen Wert eingeben, der größer oder kleiner als der angegebene Bereich ist.
  12. Aktivieren Sie den Schalter Umgekehrte Richtung (I), wenn die Stromrichtung von Haus zu Netz verläuft.
    WICHTIG: Durch die Aktivierung von Umgekehrte Richtung wird sichergestellt, dass die Stromrichtung korrekt ist.
  13. Tippen Sie auf Speichern (J).

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Starten Sie die Verwendung Ihres Geräts: Tippen Sie darauf, um die Verwendung des gekoppelten Geräts zu starten.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.


    HINWEIS: Wenn Sie nur einen einzigen PowerTag im gesamten Wiser-System haben, wird die Seite Kontrolle nicht angezeigt. Alle Funktionen sind über den Startbildschirm zugänglich.
    HINWEIS: Sie werden aufgefordert, den Tarif einzugeben, nachdem der PowerTag in Betrieb genommen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Tarif einstellen
    HINWEIS: Wenn Sie Ihren Tarif bereits konfiguriert haben, werden Sie zum Startbildschirm weitergeleitet, um den Status des Geräts zu sehen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?