DUG_PowerTag-E_WH-10

Energieansicht der einzelnen Geräte

Auf der Registerkarte Energie können Sie weitere Geräte im Powerflow überwachen. Sie können den Energieverbrauch in kWh auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Basis anzeigen.

Der Powerflow zeigt die sofortige Leistung dieser Geräte an, wenn Sie sie installiert haben.

  • Smart Plugs

  • Connected Steckdosen

  • 16 A Relais

Vorteile:

  • Live-Daten der einzelnen Geräte.

  • Historie der einzelnen Geräte.

Voraussetzung: Verbinden Sie Smart Plugs und Connected Steckdosen, indem Sie ein Symbol zuweisen. Das neue Symbol wird auf dem Startbildschirm und in der Energieübersicht angezeigt.
Wenn Sie die Geräte zum ersten Mal mit dem Wiser Hub verbinden, finden Sie weitere Informationen unter Koppeln der Connected Steckdose, Koppeln des Smart Plug.
Wenn Sie die Geräte bereits installiert haben und das Gerätesymbol ändern möchten, siehe Ändern des Symbols für Smart Plugs, Connected Steckdosen.
HINWEIS: Wenn Sie das Symbol in eine andere Kategorie ändern, werden alle historischen Daten gelöscht.

Nach der Aktualisierung der Wiser Home-App wird der Benutzer darüber informiert, dass die Powerflow-Funktion für die genannten Geräte auf der Registerkarte Energie verfügbar ist.

  1. Lesen Sie das Funktions-Update und wischen Sie, um zum nächsten Bildschirm zu navigieren.

  2. Tippen Sie auf , um das Overlay-Fenster zu schließen.

Live

So greifen Sie auf die Live-Daten zu:
  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf > Live.

    Der Powerflow und Live Graph wird für 16-A-Relais , Smart Plugs und Connected Steckdosen nur dann angezeigt, wenn eine Energiequelle vorhanden ist. (Anzeige von bis zu 4 Geräten).

Historie

So greifen Sie auf die Energiehistorie zu:
  1. Tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf > Historie.

  2. Tippen Sie auf (A), um einen gewünschten Zeitrahmen (A) auszuwählen: Stunden, Tage, Monate, Jahre.

    Die Historie für die installierten Geräte wird im Graphen (B) hervorgehoben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?