DUG_Schneider Charge_WH-03

Creación de una automatización

A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear una automatización para iniciar el cargador VE cuando esté fuera de casa.
NOTA: Cargador VE tan solo puede actuar como acción.
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Vaya a Automatización y toque para crear una automatización.
  3. Toque y elija un icono que mejor represente su automatización.
  4. Introduzca un nombre de automatización (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B) para cumplir.
    • Todas las condiciones: se deben cumplir todas las condiciones para activar una automatización.
    • Cualquier condición: se debe cumplir cualquiera de las condiciones para activar una automatización.
  5. Pulse Añadir condiciones (C) y seleccione una de las siguientes (D):
    • Cambio de estado de un dispositivo (seleccione el dispositivo)
    • Modo ausente (activar o desactivar)
    NOTA: Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.

  6. Seleccione Modo ausente habilitado (E).

    NOTA: Para eliminar una condición añadida, deslice el dedo hacia la izquierda y toque .
  7. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones. En este caso, Controlar un dispositivo (F).
    NOTA: Se pueden añadir 10 acciones como máximo.
    • Controlar un dispositivo: seleccione un dispositivo que desee activar.

    • Enviar notificación: active la notificación para la automatización.

    • Activar un momento: seleccione el momento que desea activar.

    • Espere: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta característica es útil para retrasar acciones en una automatización.

  8. Seleccione Cargador VE (G) y, a continuación, seleccione la acción (H) que desee asignar.
  9. Toque Guardar (I).
    La automatización guardada se muestra en la página Automatización. Toque el interruptor basculante en la página Automatización para activar/desactivar la automatización.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?