DUG_Schneider Charge_WH-04

À propos de l’appareil

Le Schneider Charge offre aux propriétaires un moyen simple et intelligent de recharger leurs véhicules électriques. L'application Wiser Home permet d'accéder facilement à la surveillance et au contrôle à distance de l'expérience de charge, et de programmer des sessions de charge utilisant l'énergie renouvelable des panneaux solaires. Cela permet d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les dépassements de puissance et de réduire l'empreinte carbone.

Lorsqu'il est installé avec le module Anti-Tripping, Schneider Charge fournit une solution de bout en bout pour la gestion de la charge électrique. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Système de délestage.

Éléments de commande

A

Borne de recharge

La station de recharge fournit de l'énergie électrique aux véhicules électriques qui sont branchés sur la borne Schneider Charge.

B

Goulotte d’enroulement des câbles

Quand il n’est pas utilisé, enroulez le câble de charge autour de la goulotte de câble de la station de recharge pour éviter tout risque de trébuchement et d’endommagement de l’équipement.

C

Voyant lumineux avant

Indique l'état de Schneider Charge. Voir Indication des DEL.

D

Voyant lumineux latéral

Indique l'état de la mise en service du point d'accès Wi-Fi® et de l'appairage du module anti-tripping.

E

Bouton fonctionnel (bouton-poussoir)

Pour activer l'appairage du point d'accès Wi-Fi/du code PIN réinitialisé/du module Délestage (éteignez puis allumez l'appareil pour activer ce bouton).

F

Prise de charge

Pour brancher votre câble de charge T2.

IMPORTANT:
  • Utiliser le module Délestage uniquement avec le Schneider Charge. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils électriques.

  • Associez le module Délestage à Schneider Charge en tant que produit autonome. Il empêche l'utilisation de PowerTag dans le système. Par conséquent, cela limite la fonctionnalité de certaines fonctions telles que Wiser Home AI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?