DUG_Schneider Charge_WH-04

Module de délestage

EVA2HPC1

EVA4HPC1

EVA2HPC3

Présentation

Le module Délestage Schneider Charge, lorsqu'il est utilisé avec une station de charge Schneider Charge, fonctionne comme un système de gestion intelligente de la charge. Il ajuste en permanence la puissance fournie par le chargeur au véhicule électrique en fonction de la puissance disponible dans la maison.

Le système de gestion de la charge détermine la disponibilité de l'énergie en comparant la limite de puissance du service public avec la consommation d'énergie de la maison. Ces données de consommation sont mesurées à l'aide d'un transformateur de courant installé au bas du disjoncteur principal.

La communication entre le système Délestage domestique et la station de charge Schneider Charge est établie par communication par courant porteur (CPL), ce qui élimine le besoin d'un câble de communication séparé.

NOTE: Le module Délestage est spécialement conçu pour être utilisé avec les stations de charge Schneider Charge. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils électriques.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?