DUG_Schneider Charge_WH-03

Habilitación de la autorización de carga

Puede establecer un proceso de autorización cada vez que se conecte un cargador a un EV, la aplicación Wiser Home solicitará su autorización antes de iniciar el proceso de carga para evitar que alguien utilice el cargador sin autorización.
NOTA: Si no se habilita la autorización de carga, la carga comenzará inmediatamente al conectar el cargador a un EV.
  1. En la página Inicio, pulse Todo > Schneider Charge > Detalles del dispositivo.
  2. Encienda el interruptor de alternancia (a) para habilitar la autorización de carga.
Cuando esté habilitado, al conectar el cargador a un EV, pulse Autorizar carga (B) en el panel de control para iniciar el proceso de carga.
Si la autorización no es aprobada, el panel de control muestra un banner de alerta que indica que el cargador no está autorizado para cargar su EV.
SUGERENCIA: En la pantalla de inicio, puede pulsar Desbloquear para iniciar el proceso de carga.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?