DUG_Schneider Charge_WH-03

Por su seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • La instalación, puesta en funcionamiento, puesta en servicio y mantenimiento del equipo deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
  • El cargador, el cable y el conector deben comprobarse regularmente para detectar cualquier posible daño (inspección visual).
  • En caso de que el cargador esté dañado, debe apagarse y sustituirse inmediatamente.
  • No abra ni modifique el cargador.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
RIESGO DE LESIONES
  • No utilice ningún cable de extensión para conectar el cargador al vehículo eléctrico.
  • No conecte ningún otro tipo de cargas al cargador (herramientas eléctricas, etc.). Conecte únicamente vehículos eléctricos o sus equipos de carga.
  • No utilice la fuerza para desenchufar el conector de carga del vehículo eléctrico, ya que está bloqueado mecánicamente.
  • Evite que el conector entre en contacto con una fuente de calor, suciedad o agua.
  • Cuando utilice un cargador integrado para cargar su vehículo eléctrico, lea atentamente los consejos e instrucciones del vehículo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN LA ESTACIÓN DE CARGA
No limpie nunca el punto de carga rociándolo con agua (manguera para riego de jardín, limpiadores de alta presión, etc.).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?