DUG_PowerTag-E_WH-10

Oprettelse/opdatering af hjemmeprofil

Brugeren skal oprette en hjemmeprofil for at sammenligne energiforbruget med tilsvarende hjemmeprofiler og også for at få et overblik over energiforbruget på grundlag af kategorier som f.eks. opvarmning, madlavning, belysning, vask osv.
Sådan oprettes en hjemmeprofil:
  1. Tryk på Fortsæt på siden Hjemmeprofil.
  2. Vælg den type bolig, du bor i, og tryk på Næste.
    BEMÆRK: På grundlag af typen af hjem kan 4 til trin 12 være forskellige.
  3. Indstil hjemmets størrelse enten ved at trykke på (A) eller ved at bruge skydereguleringen (B).
    BEMÆRK: Hjemmets maksimale størrelse kan være 400 kvadratmeter.
  4. Indstil antallet af personer, der bor i hjemmet, enten ved at trykke på (C) eller at bruge skydereguleringen (D).
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 10 personer.
  5. Vælg det primære varmesystem, og tryk på Næste:
    • Radiatorer
    • Luft til luft-varmepumpe
    • Luft til vand-varmepumpe
    • Jordvarmepumpe
    • Fjernvarme
    • Pillefyr
    • Gas
    • Andre
  6. Vælg varmtvandsanlæggets type, og tryk på Næste:
    • Fjernvarme
    • Vandvarmer (vandbeholder)
    • Luft til vand-varmepumpe
    • Jordvarmepumpe
    • Gas
    • Andre
  7. Vælg de apparater, der bruges til at lave mad, og tryk på Næste:
    BEMÆRK:
    • Som standard er det 0, brug +/- til at indstille antallet.

    • Der kan tilføjes maksimalt 5 individuelle apparater.

  8. Vælg apparaterne i dit hjem, og tryk på Næste:
    • Opvaskemaskiner
    • Vaskemaskiner
    • Tørretumblere
    • TV-apparater
    • Spillekonsoller
    • Bærbare computere
    • Stationære computere
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 5 individuelle apparater.
  9. Vælg køleskabe og frysere i listen:
    • Køleskabe
    • Frysere
    • Køleskabe og frysere
    BEMÆRK: Der kan tilføjes maksimalt 5 individuelle apparater.
  10. Vælg antal af elbiler, og tryk på Næste.
  11. Vælg ønskede aircondition-enheder på listen, og tryk derefter på Færdig.
    • Luft til luft-varmepumpe
    • Reversibel luft til vand-varmepumpe
    • Andre
    BEMÆRK: Hvis du vil opdatere Hjem-profilen, skal du på fanen Indsigter trykke på Opdatér min hjemmeprofil, følg fra trin 2.
    Hvis du vil se historik og indsigter bag det anslåede energiforbrug i lignende boliger, kan du se Indsigter i personligt energiforbrug (anslået energi).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?