DUG_PowerTag-E_WH-09

Hoofdapparaat koppelen met on-grid zonnepaneelsysteem

OPMERKING: Het systeem ondersteunt geen 2 zonnepanelenstrings, en het is niet mogelijk om 2 zonne-energie-PTE's toe te voegen. Als u nog een zonne-energie-installatie aan het systeem wilt toevoegen, verwijder dan eerst de bestaande zonne-energie-installatie en voeg dan de nieuwe toe.

Als u de PowerTag geïnstalleerd hebt met een bestaand on-grid zonnesysteem, verloopt de stroom in een van de volgende richtingen:

  • Netwerk naar huis: Importeren

    (Huis verbruikt stroom van het net)
  • Huis naar netwerk: Exporteren

    (Overtollig vermogen van zonne-energieproductie gevoed aan het net)

Het is noodzakelijk om de juiste stroomrichting te configureren, anders kan de PowerTag de stroomrichting verkeerd meten - (Net naar huis als export) en (Huis naar net als import).

  1. In het Start-scherm, tik op .
  2. Tik op Apparaten >  >  Energie.
  3. Selecteer PowerTag-energie.
    SUGGESTIE: U kunt ook navigeren door te tikken op Controle > > Energie > PowerTag-energie.
  4. De pagina Apparaat detecteren zal een minuut zoeken om de beschikbare PowerTags weer te geven.
  5. Als er meer dan één apparaat beschikbaar is, selecteer er dan één van.
  6. Op de pagina Apparaatconfiguratie, tik op Identificeer om de hoofd-PowerTag te herkennen.
    Er wordt een meldingsvenster weergegeven en de status-LED op de PowerTag knippert snel groen.
  7. Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag.
  8. Tik op om een label aan de PowerTag toe te wijzen.
    De lijst met labels verschijnt op de pagina Type.
  9. Select een labeltype (Netwerk) en tik op Opslaan.
    OPMERKING: Het is raadzaam om het type Netwerk te selecteren om de hoofd-PowerTag weer te geven.
    Zodra het type Netwerk is geselecteerd, wordt standaard de Naam hoofdinkomer toegewezen.
  10. Tik op (A) en selecteer Ja als u zonnepanelen hebt geïnstalleerd.
    De stroomrichting wordt automatisch ingeschakeld.
  11. Tik op (B) en selecteer een van de opties op basis van uw vereisten:
    • Ja, ik verkoop alles: (Netgekoppeld zonnesysteem) Aangesloten op het elektriciteitsnet (hoofdvoeding) van het huis. Alle geproduceerde energie wordt aan het net geleverd.
    • Ja, ik verkoop er een deel van: (Netgekoppeld zonnesysteem) Aangesloten op het elektriciteitsnet (hoofdvoeding) van het huis. Als het systeem meer energie produceert dan er wordt gebruikt, wordt de overtollige stroom aan het netwerk geleverd.
    • Nee: (Een off-grid zonnesysteem) werkt onafhankelijk en is niet aangesloten op het netwerk, maar heeft batterijen die de door het systeem opgewekte zonne-energie kunnen opslaan.
  12. Stel de Netwerk limietNetwerk limiet/grootte hoofdinkomer (C) in.
    OPMERKING: De netwerklimiet is de maximale toelaatbare stroom op het netwerk op uw contract. Het helpt het uitschakelen van de stroom te voorkomen door de belastingen uit te schakelen, zodat het stroomverbruik onder een bepaalde limiet blijft. De netwerk-limiet wordt standaard ingesteld op meting in kVA.

    Selecteer uw netwerk-limiet (kVA/A/kW) in het keuzemenu, en tik vervolgens op en voer een waarde in met het toetsenbord in overeenstemming met uw land. In de volgende tabel worden de standaardwaarden binnen het bereik weergegeven:

    Land

    Standaardwaarde

    Reeks

    Frankrijk

    36 kVA

    1– 42 kVA

    Duitsland

    60 A

    15-160 A

    Spanje

    15 kW

    1-42 kW

    België

    40 A

    15-160 A

    Zweden

    20 A

    16-63 A

    Denemarken

    25 A

    25-35 A

    BELANGRIJK: U kunt geen waarde invoeren die groter of kleiner is dan het opgegeven bereik.
    OPMERKING: De netwerk-limiet/ grootte hoofdinkomer verwijst naar de grootte in Ampère van de hoofdschakelaar die het schakelbord beschermt. Standaard wordt het in Wiser Home ingesteld op 63 A. Deze kan worden ingesteld tussen 15 A en 160 A indien nodig.
    BELANGRIJK: U kunt geen waarde invoeren die groter of kleiner is dan het opgegeven bereik.
  13. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop alles’ hebt geselecteerd en de stroomrichting is van Netwerk naar Huis.
    1. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.
  14. Als u de optie ‘Ja, ik verkoop er een deel van’ hebt geselecteerd.
    1. Schakel de vermogensschakelaar van het zonnepaneelsysteem uit.
      Als de stroomrichting van Huis naar Netwerk is.
    2. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in.
    3. Schakel de vermogensschakelaar van het zonnepaneelsysteem in.
      BELANGRIJK: Het inschakelen van de Omgekeerde richting zorgt ervoor dat de stroomrichting correct is.
  15. Als u de optie ‘Nee’ hebt geselecteerd, gaat de stroomrichting van Netwerk naar Huis. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting in als de stroomrichting niet correct is.
  16. Tik op Opslaan.
  17. U krijgt een melding om het tarief in te voeren, nadat de PowerTag in gebruik is genomen, zie Tarief instellenTarief instellen.
    OPMERKING:
    • Als u uw tarief al hebt geconfigureerd, dan wordt u naar het Startscherm geleid om de status van het apparaat te bekijken.

    • Wanneer er een Powertag is geïnstalleerd voordat u een zonne-energiesysteem op het elektriciteitsnet installeert, raadpleeg dan de Geavanceerde instellingen.

    • Als u uw Powertag hebt geconfigureerd als zonne-energie of zonne-energie/batterij (combo), wordt (A) het veld Heeft u zonnepanelen? uitgeschakeld. Raadpleeg Apparaat koppelen met EOS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?