DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-06

Pour votre sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU DE COUP D’ARC
Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit exclusivement être réalisée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :
  • Raccordement aux réseaux d’installation
  • Connexion de plusieurs appareils électriques.
  • Pose de câbles électriques.
  • Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE BLESSURES FATALES PAR DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
La sortie peut contenir un courant électrique même lorsque la charge est désactivée.
Déconnectez l’appareil de l’alimentation à l’aide du fusible du circuit entrant avant de travailler sur l’appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
Risque DE DOMMAGES DES CONDUCTEURS
  • Pour les installations avec des charges de 16 A, un conducteur de 2,5 mm² minimum doit être utilisé.
  • Lors de l’insertion des conducteurs dans les blocs de connecteurs, assurez-vous que les vis sont serrées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
RISQUE D’ENDOMMAGEMENT DE L’APPAREIL
Utilisez toujours le produit dans le respect des caractéristiques techniques indiquées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?