DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Calibración de la persiana con la aplicación Wiser

El motor de la persiana se suministra en un estado no calibrado. Cada motor de persiana varía en el tiempo que se tarda en completar el movimiento de apertura/cierre (es decir, de inicio a final).

IMPORTANTE:
  • Es necesario seleccionar el tipo de dispositivo y establecer la duración de la apertura/cierre antes de proceder con la calibración de la persiana. Consulte Selección del tipo de dispositivo y Ajuste de la duración de configuración.

  • No utilice la persiana ni manualmente ni en la aplicación durante la calibración para evitar interrupciones.

  • Siga el procedimiento para la calibración de la persiana de acuerdo con el tipo de dispositivo: Persiana o Persiana con lamas basculantes.

Persiana

  1. Después de configurar la duración de la apertura/cierre, vaya a la pestaña Control y pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo.

  2. En la pantalla de control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (A).

    La persiana se abre completamente y luego alcanza la posición deseada establecida en el paso 2. La persiana está ahora calibrada.

Persiana con lamas basculantes

  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo.

  2. En la pantalla de control del dispositivo, en la pestaña Posición, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (A).

  3. Pulse Inclinación de lamas, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para ajustar el porcentaje deseado de apertura de la persiana (B) de acuerdo con cualquiera de las siguientes posiciones de inclinación:

    • Horizontal

    • Inclinado

    • Vertical

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?