DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior

Puede cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior en la aplicación Wiser Home.

Para cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior:
  1. En la página de configuración del Modo de confort estacional, toque Sensores de temperatura exterior.
  2. Pulse para ver los sensores de temperatura exterior disponibles en la aplicación Wiser Home.
  3. Seleccione la orientación en la que están los sensores de temperatura exterior orientados y pulse Establecer.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?