DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Configurar el modo de confort estacional

La aplicación Wiser Home le permite configurar el modo de confort estacional para definir la temperatura deseada y la ubicación de las persianas y sensores en el hogar.
Requisito previo:
  • Las persianas deben estar instaladas en el hogar.

  • Agregue su dirección a la cuenta. Toque >Cuenta > Mi hogar.

  • Calibre sus persianas.

    Consulte Calibración de la persiana o Calibración de la persiana con lamas basculantes según el tipo de persiana.
  • El sensor de movimiento exterior detecta la luz y la temperatura externa.

  • Asegúrese de que el sensor de movimiento exterior esté orientado hacia el suelo y no hacia el sol.


Para configurar el modo de confort estacional:
  1. En la pantalla Inicio, toque > Modos inteligentes > Modo de confort estacional.
    Se muestran detalles sobre el modo de confort estacional.
  2. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver los detalles adicionales y pulse Siguiente > Continuar para iniciar la configuración del modo de confort estacional.
  3. Defina la orientación en la que están instaladas las persianas en el hogar:
    1. Seleccione la orientación en la que está orientada cada persiana en el hogar y pulse Siguiente.
    2. Si alguna persiana cubre una puerta, pulse Sí, tengo persianas sobre una puerta.
      SUGERENCIA: Si ninguna persiana cubre una puerta o tiene alguna manera alternativa de entrar a su hogar, toque No, siguiente paso y continúe al paso 4. En este caso, el modo de confort estacional cierra completamente las persianas mientras está fuera.
    3. Seleccione de la lista (A) las persianas que cubren las puertas y, a continuación, pulse Siguiente.
      Las persianas seleccionadas se cerrarán hasta un 50 % para asegurarse de que no se quede bloqueado cuando las puertas estén cubiertas por persianas.
  4. Configure las temperaturas incómodas que desee para el interior y el exterior y, a continuación, toque Siguiente.
    NOTA: La temperatura incómoda se refiere a las temperaturas por encima de las cuales una persona se siente incómoda. Cuando la temperatura ambiente se eleve por encima de las temperaturas incómodas establecidas para el interior y el exterior, el modo de confort estacional cierra las persianas para mantener la temperatura interior. Mantener una temperatura interior cómoda ayuda a mejorar el bienestar y la productividad.
  5. Seleccione la orientación en la que los sensores de luz y los sensores de temperatura exterior están instalados en el hogar:
    1. Seleccione la orientación en la que están instalados los sensores de luz y pulse Siguiente.
      NOTA: Si los sensores de luz no están instalados, esta página no aparecerá.
    2. Pulse para seleccionar la orientación de los sensores de temperatura exterior.
      NOTA: Puede pulsar No si los sensores de temperatura exterior no están instalados.
  6. Pulse Siguiente para definir la hora en el modo de confort estacional para EMPEZAR A LAS y TERMINAR A LAS.
    NOTA: Puede iniciar y detener el modo de confort estacional algún tiempo antes o después del amanecer/atardecer.
    Esto mejora la precisión de la configuración cuando no hay sensores de luz instalados y su edificio está bloqueado por otro edificio o una montaña que impide que la luz del sol llegue a su ubicación.
  7. Pulse Siguiente.
    Si todas las habitaciones de la casa tienen sensores de temperatura, se configura el modo de confort estacional.
  8. Si las persianas están disponibles en habitaciones sin sensores de temperatura, puede controlar esas persianas de la siguiente manera:
    NOTA: La aplicación Wiser Home muestra las habitaciones sin sensores de temperatura en la lista (B).
    1. Seleccione una habitación de la lista (B) y toque Siguiente.
    2. Puede utilizar una de las siguientes como temperatura de referencia para la habitación seleccionada:
      • Temperatura detectada por el sensor de temperatura de otra habitación.

      • Temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura del hogar.

      1. Para utilizar la temperatura de otra habitación como temperatura de referencia:

        1. Seleccione una habitación de la lista (C).

          NOTA: La temperatura de la habitación seleccionada se considerará como la temperatura de referencia.
        2. Vuelva a la página anterior y pulsa Siguiente para completar la configuración.

      2. Para utilizar la temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura como temperatura de referencia:

        1. Toque Utilizar la temperatura media del hogar (D).


        2. Pulsar Sí, estoy seguro para completar la configuración.

    3. Pulse Listo para ver la configuración actualizada.
El modo de confort estacional se ha configurado correctamente. Ahora, sus dispositivos compatibles están ajustados para optimizar la calefacción y la refrigeración en su hogar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?