DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Gestión del funcionamiento de la persiana sin sensor de temperatura

La aplicación Wiser Home le permite gestionar el funcionamiento de la persiana de una habitación donde no se ha instalado ningún sensor de temperatura.

Para definir la temperatura de referencia:
  1. En la página de configuración del Modo confort estacional, pulse Otros sensores de habitación.
    NOTA: La aplicación Wiser Home muestra las habitaciones sin sensores de temperatura en la lista (A).
  2. Seleccione una habitación de la lista (A).
  3. Puede utilizar una de las siguientes temperaturas como temperatura de referencia para la habitación seleccionada:
    • Temperatura detectada por el sensor de temperatura de otra habitación.

    • Temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura del hogar.

    1. Para utilizar la temperatura de otra habitación como temperatura de referencia, seleccione una habitación de la lista (B).

      NOTA: La temperatura de la habitación seleccionada se considerará como la temperatura de referencia.

    2. Para utilizar la temperatura media detectada por todos los sensores de temperatura como temperatura de referencia:

      1. Toque Utilizar la temperatura media del hogar (C).


      2. Pulse Sí, estoy seguro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?