DUG_Motion Sensor_WH-06

Réinitialisation du dispositif

Vous pouvez réinitialiser manuellement les réglages d’usine par défaut du capteur.
Pour réinitialiser le capteur :
  1. Faites pivoter le capteur dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour le déverrouiller de la plaque de base.
  2. Appuyez brièvement sur la touche de fonction trois fois (<0,5 s) puis appuyez longuement sur la touche de fonction une fois (>10 s) ; le voyant clignote en rouge après 10 s, puis relâchez la touche de fonction.
    Une fois le capteur réinitialisé, la LED cesse de clignoter. Le capteur redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.
    NOTE: Après la réinitialisation, la LED s’éteint pour économiser la pile.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?