DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Configuración del comportamiento de encendido

Puede configurar el nivel de brillo del regulador cuando está encendido.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Micromódulo regulador > Comportamiento de encendido (A).
  3. Seleccione una de las siguientes opciones según sus preferencias:

    Último nivel de brillo encendido: La luz se enciende con el mismo brillo que la última vez que se apagó (también denominado "Memoria").

    Nivel de brillo específico: Esta opción le permite obtener el nivel de brillo deseado cada vez que enciende la luz. Arrastre la barra deslizante para establecer el brillo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.