DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) est un assistant personnel intelligent conçu par Amazon™ et capable d’interagir vocalement.

Commandes Wiser courantes pour Alexa

  • Trouver des équipements : « Alexa, trouve des équipements »

  • Réduire la température : « Alexa, réduis la température à l’étage de 4 degrés »

  • Augmenter la température : « Alexa, augmente la température de 3 degrés à l’étage »

  • Régler la température : « Alexa, règle la température à 20 degrés à l’étage »

  • Obtenir la température : « Alexa, quelle est la température à l’étage ? »

  • Obtenir la consigne : « Alexa, quel est la valeur de consigne à l’étage ? »


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?