DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Exemple d’automatisme

Cette démonstration vous guide dans la configuration d'un automatisme qui active le chauffage à une température définie de 20 °C lorsque la température dans la pièce descend en dessous de 18 °C.

NOTE: Pour garantir un contrôle adéquat du chauffage, vous devez créer deux automatismes distincts :
  • Automatisme 1 : Augmente le chauffage lorsqu'une présence est détectée dans la pièce.

  • Automatisme 2 : Éteint le chauffage lorsque la température dans la pièce atteint 25 °C ou plus.


Le chauffage de la pièce ne s’éteint pas automatiquement tant que vous n’avez pas créé un autre automatisme.
  1. Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme.
  2. Pour ajouter une condition, appuyez sur Ajouter une condition > Changement d'état d'un équipement > Capteur de température / d’humidité > Température.
  3. Réglez la température à 18 °C (A) et la condition à moins de (B), puis appuyez sur Enregistrer.
  4. Lisez les informations et appuyez sur OK.
  5. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action > Contrôler un appareil > Chauffage > Point de consigne. Réglez la température à 20 °C (C), puis appuyez sur Enregistrer.
  6. Lisez les informations et appuyez sur OK.
  7. Saisissez le nom de l’automatisme.
    SUGGESTION: Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
  8. Appuyez sur Sauvegarder.
    Une fois l’automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l’onglet Automatismes.
    NOTE: Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes sauvegardés dans l’onglet Automatismes à l’aide de (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?