DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Identification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez identifier un thermostat à partir des autres appareils disponibles dans la pièce.
Pour identifier le thermostat :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Tête de vanne thermostatique > Identification (A).
    NOTE:
    • Cette fonction fait clignoter les LED du thermostat pour vous permettre d’identifier l’appareil actuel. Le démarrage et le clignotement de la LED du thermostat peuvent prendre jusqu’à une minute.

    • Les LED du thermostat continueront de clignoter jusqu’à ce que vous appuyiez sur OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?