DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Réglage manuel de la température ambiante

Il est possible d’augmenter/diminuer manuellement la température ambiante en tournant le capuchon du thermostat.

Tournez le capuchon du thermostat:

  • Dans le sens « + » pour augmenter la température. La LED rouge s’allumera pendant 5 secondes.

  • Dans le sens « - » pour abaisser la température. La LED bleue s’allumera pendant 5 secondes.

Lorsque le capuchon du thermostat est tourné, la température du point de consigne est augmentée/réduite de 2 °C par rapport à la température ambiante actuelle. Le boost de température est actif pendant 1 heure.

NOTE: Si la température du point de consigne est déjà supérieure ou inférieure de 2 °C à la température ambiante, un boost ne modifiera pas la température du point de consigne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?