DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez rétablir les réglages d’usine par défaut du thermostat lorsqu’il est fixé au corps du radiateur. Celui-ci peut être réinitialisé manuellement à tout moment, p. ex. lors du remplacement de la passerelle.

Pour réinitialiser le thermostat :
  1. Tournez et maintenez le capuchon dans le sens « - ».
  2. Patientez quelques secondes jusqu’à ce que la LED centrale se mette à clignoter en rouge.
  3. Maintenez le capuchon orienté dans le sens « - » jusqu’à ce que la LED clignote en rouge 8 fois.
  4. Relâchez le capuchon ; les 3 LED clignotent une fois pour indiquer la bonne réinitialisation du thermostat.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?