Réglage de la température dans la pièce à l’aide de l’application
Condition préalable: Ajoutez un Wiser Thermostat d'Ambiance/Capteur de température/humidité Wiser dans la même pièce que celle où se trouve le thermostat.
Pour ajuster, régler ou augmenter la température dans la pièce:
-
Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le thermostat.
-
Utilisez le curseur à droite de l’écran pour régler la température.
NOTE: La flamme indique que la température dans la pièce est inférieure à la température souhaitée (point de consigne) et que le chauffage est donc ALLUMÉ.IMPORTANT:-
Une la durée de booster réglée, le système augmente automatiquement la température de consigne de 2°C pendant la durée de booster. Une fois la période de booster terminée, la température revient au dernier point de consigne.
-
Le déplacement du curseur vers le bas de la barre active le mode Protection contre le gel. Dans ce mode, le système maintient la température constante dans la pièce à 5°C afin d'éviter tout gel.
SUGGESTION: Vous pouvez également ajuster la température dans la pièce:NOTE: Si un seul dispositif est disponible dans le systèmeWiser, l’onglet Contrôle ne sera pas visible. Toutes les fonctions seront accessibles via l’écran d’accueil. -
-
Appuyez sur
pour définir la durée de booster.
IMPORTANT: Une fois la durée de booster réglée, la température de consigne augmente automatiquement de 2°C pendant la durée de booster réglée. Une fois la durée de booster écoulée, la température de consigne revient à l’événement programmé en cours ou à la température de consigne précédente.
-