DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Fehlerbehebung

Symptom

Mögliche Ursache

Lösung

Der Thermostat reagiert nicht oder die App misst die Temperatur nicht. Stromausfall oder Wiser Hub-Generierung neu gestartet. Nach einem Stromausfall benötigt die Wiser Hub-Generierung bis zu 15 Minuten, um den Normalbetrieb wiederherzustellen.
Der Thermostat wird in der App offline angezeigt oder die mittlere LED blinkt.
  1. Schlechtes Signal zwischen Wiser Hub und Thermostat.

  2. Die Batterien müssen im Thermostat ausgetauscht werden.

  3. Der Thermostat wurde durch menschliche Interaktion am physischen Gerät zurückgesetzt.

  1. Verbinden Sie den Thermostat erneut mit der App.

  2. Ersetzen Sie die Batterien, und kalibrieren Sie den Thermostat neu. Weitere Informationen finden Sie unter Batterien austauschen und Gerät kalibrieren

  3. Konfigurieren Sie den Thermostat neu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?