DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Manuelle Einstellung der Raumtemperatur

Die Raumtemperatur kann manuell erhöht/reduziert werden, indem die Kappe des Thermostats gedreht wird.

Drehen Sie die Thermostatkappe:

  • In „+“ Richtung, um die Temperatur zu erhöhen. Die rote LED leuchtet für 5 Sekunden.

  • In „-“ Richtung, um die Temperatur zu senken. Die blaue LED leuchtet für 5 Sekunden.

Durch Drehen der Thermostatkappe erhöhen/verringern Sie die Solltemperatur um 2 °C bezogen auf die aktuelle Raumtemperatur. Der Boost ist 1 Stunde lang aktiv.

HINWEIS: Liegt die Solltemperatur bereits um mehr als 2 °C über oder unter der Raumtemperatur, ändert sich die Solltemperatur nicht durch einen Boost.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?