DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Einstellungen für die Benutzeroberflächensperre

Mit der Wiser Home App können Sie die Thermostat-Steuerungen sperren (nichts geschieht, wenn die Thermostat-Kappe entweder in der + oder in der - Richtung gedreht wird). Dadurch wird verhindert, dass Kinder die Temperaturen in Ihrem Raum ändern, indem sie mit dem Thermostat spielen.
So sperren oder entsperren Sie die Thermostatsteuerung:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizkörper-Thermostat > Gerätesperre Umschalter (A) zum Sperren oder Entsperren der Thermostatsteuerung.
    VORSCHLAG: Wenn die Thermostatsperre aktiv ist, wird ein (B) wird neben dem Thermostat angezeigt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?