DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Af hensyn til din sikkerhed

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:
  • Tilslutning til fast el-installation.
  • Tilslutning af forskellige elektriske enheder.
  • Installation af elektriske kabler.
  • Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØD
  • UFH-forbindelsesskinner er kun beregnet til fast ledningsføring.
  • Efter ledningsføringen skal du kontrollere, at kablerne er:
    - korrekt tilsluttet
    - helt indsatte
    - fastgjort korrekt
    - ikke snoet eller sidder i spænd
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?