DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Para sua segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:
  • Ligação a redes de instalação.
  • Ligação de vários dispositivos elétricos.
  • Instalação de cabos elétricos.
  • Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • O controlador de piso radiante é apenas para cablagem fixa.
  • Após a cablagem, certifique-se de que os cabos estão:
    - ligados de forma correta
    - totalmente inseridos
    - posicionados de forma firme
    - sem torção ou sob tensão
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?