DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Pour votre sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU DE COUP D’ARC
Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit exclusivement être réalisée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :
  • Connexion aux réseaux d’installation.
  • Connexion de plusieurs appareils électriques.
  • Pose de câbles électriques.
  • Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
  • La bande de connexion UFH est réservée au câblage fixe.
  • Une fois le câblage effectué, assurez-vous que les câbles sont :
    – correctement connectés
    – complètement insérés
    – solidement fixés
    – non tordus ou sous tension
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?