DUG_Bande de connexion pour plancher chauffant_WH-07

Activation entrée de refroidissement

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez activer l’entrée de refroidissement pour le contrôleur de plancher chauffant afin d’utiliser les fonctions de refroidissement de l’application, telles que la possibilité de définir un programme de refroidissement.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Contrôleur Plancher Chauffant
  3. Activez le commutateur à bascule Entrée de refroidissement.
    IMPORTANT: Si le canal UFH est affecté à l’un des appareils de chauffage suivants, vérifiez que le commutateur à bascule Réglages de la pièce > à l’exclusion du refroidissement est activé. Cela peut être utile s’il y a des zones dans un bâtiment qui ne nécessitent pas de refroidissement, telles que des salles de stockage ou des espaces inoccupés.
    • Thermostat connecté 2 A (pour préréglages P1 et P2)

    • Thermostat connecté 16 A (pour tous les préréglages)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?