DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Ativar a entrada de arrefecimento

Através da aplicação Wiser Home, pode ativar a entrada de arrefecimento para Aquecimento do piso radiante para utilizar as funcionalidades de arrefecimento na aplicação, tais como a capacidade de definir uma programação de arrefecimento.
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Toque em Dispositivos > Aquecimento do piso radiante
  3. Ligue o seletor de ativação/desativação em Entrada de arrefecimento.
    IMPORTANTE: Se o canal UFH estiver atribuído a qualquer um dos seguintes dispositivos de aquecimento, certifique-se de que o seletor de ativação/desativação está ligado em Definições da divisão > Excluir do arrefecimento. Isto pode ser útil se existirem áreas num edifício que não exijam refrigeração, tais como salas de armazenamento ou espaços desocupados.
    • Termostato conectado 2 A (para a predefinição P1 e P2)

    • Termostato conectado 16 A (para todas as predefinições)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?