DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Definir o limite do sensor de chão

Através da aplicação Wiser Home, pode definir o limite do sensor de chão para o Aquecimento do piso radiante.
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Toque em Dispositivos > Aquecimento do piso radiante
  3. Selecione o seguinte:
    • Limite superior do sensor de chão: para definir o limite de temperatura superior do sensor de chão.
    • Limite inferior do sensor de chão: para definir o limite de temperatura superior do sensor de chão.
    NOTA:
    • A temperatura do limite superior do sensor de chão deve ser mais alta do que a temperatura do limite inferior.

    • A temperatura do limite inferior do sensor de chão deve ser mais baixa do que a temperatura do limite superior.

    • A temperatura do ponto de regulação do UFH varia entre 18°C e 30 °C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?